24.01.2009 23:49 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
Hallo Fleckistein, laut Handbuch kannst du max 28,8 V an einem Analogeingang deiner LOGO anschließen und da du eine Version hast, welche mit 12/24 V arbeiten kann, kannst du die Digitaleingänge auch mit 10 V belasten. Viele bauen Schalter vor den Digitaleingängen, welche mit der Spannungsversorgung der LOGO gespeist werden. Da liegen dann auch mal 24 V an, sollte also kein Problem sein. Grundsätzlich hat die LOGO 8 Digitaleingänge, wovon 2 (I7&I8) genutzt werden können. (Laut Hb) Die Festlegung, was der Eingang machen soll, erfolgt mit der Software. Die Frage mit dem Schwellwertschalter habe ich nicht ganz verstanden. Ich bitte nochmal die frage ausführlicher zu stellen, sorry Der Link zum Handbuch: Handbuch Da stehen alle technischen Details übersichtlich erklärt drinne. LG Robert |
Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 24.01.2009 23:53Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 24.01.2009 23:51 |
|
26.01.2009 15:57 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Du meinst einen externen Schwellwertschalter? |
Folgen Sie uns auf