10.02.2017 21:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.10.2024 Beiträge: 33949 Bewertung: (4219)
|
Um welche LOGO! geht es denn? Immer noch um die 0BA6 oder etwas Moderneres? |
10.02.2017 21:18 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
oh sorry, ja ich habe noch ein 0BA6 liegen den ich gerne nutzen wollte |
10.02.2017 22:32 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Ah okay ich verstehe, es geht um gewicht 0-50kg, die 4-20mA kommen von ein Wägemodul der das gewicht dann mit 4-20mA ausgibt |
10.02.2017 23:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.10.2024 Beiträge: 33949 Bewertung: (4219)
|
Wenn du mit der Skalierung 0-50 kg (ohne Nachkommastellen) einverstanden bist, hast du hier eine mögliche Lösung. So ist ohne einen zusätzlichen Aufwand eine Anzeige bis 32.750 kg möglich. Ich konnte dies allerdings nur in der Simulation testen, da mir keine 0BA6 zur Verfügung steht. DateianhangWaegung_0BA6.zip (160 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 10.02.2017 23:56:13 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf