01.07.2011 16:59 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
Hi Lateiner, also das direkte Loggen mit der Logo ist erst mit der neuen Logo möglich. (Erscheinungsdatum evtl. 09/11) Dazu ist zu sagen, dass es diverse Lösungen gibt, die eine Aufzeichnung mit Hilfe von Excel usw. möglich machen. Dazu einfach mal im Forum suchen. Superbrudi ist dort der richtige Ansprechpartner. Eigentlich ist vieles mit der Logo möglich. Lediglich die Ein- und Ausgänge schränken die Logo gegenüber einer SPS ein. Des Weiteren ist die begrenzte Bausteinanzahl ein Problem. Sofern du dir selbst darüber ein Bild machen möchtest, lädst du dir am besten das Handbuch und die Demosoftware herrunter. Damit kannst du schon viel versuchen. Um genauere Auskunft zu geben, wäre es schön, wenn du eine Anzahl an Ein- und Ausgängen definierst. Wie viel Analog, wie viel Digital ... Wenn ich das Überschlage, benötigst du mehr als zwei Analogausgänge und da hat die Logo schon ein Problem.Max. 2 ist möglich. Was ich aber nicht so durchdacht finde ist, dass du ein Sicherheitskreis über die LOGO führen möchtest. (Haubenöffnung) Dies würde ich aufgrund von Sicherheitsaspekten immer in den Steuerstrompfad integrieren. (Gilt für den Not-Aus-Schalter ebenfalls) Liebe Grüße Robert |
Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 01.07.2011 17:05Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 01.07.2011 17:02Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 01.07.2011 17:00 |
|
03.07.2011 14:22 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
S7-1200? |
03.07.2011 17:57 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Naja, die 1200 ist schon eine andere Liga als die Logo. Auch die Programmierung ist in keinster Weise mit der Logo vergleichbar. S7 eben... Preislich liegt sie etwas höher als die Logo. Um einen Überblick zur Logo zu bekommen, ist vielleicht das Handbuch interessant. Analoge Eingänge sind am Basismodul max 4 (0BA6) mit 0..10V, 0..20mA mit Erweiterungsmodul möglich, auch Pt100 und Pt1000 Fühler sind mit Erweiterungsmodulen machbar. Analoge Ausgäng max 2 Stück, 0..20mA / 0..10V. Notaus ist schon angesprochen worden, gehört nicht über eine SPS. Parallel abfragen, ob Notauskreis unterbrochen ist oder nicht, ist möglich. |
03.07.2011 19:48 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Euer Buget ist wohl nicht so hoch..... Logo ist sicherlich einfacher zu programmieren, kann man schon im Selbststudium erlernen. Bei S7 sieht es etwas anders aus, so ganz ohne Vorkenntnisse ist es schwierig. Bedarf sicherlich mehr Zeit sich da einzuarbeiten. Viele Funktionen muß man selbst erstellen (Wochenschaltuhr, Timer, etc.) Um mehr wie 2 analoge Ausgänge zu bekommen, gibt es die Möglichkeit mit der neuen Logo 0BA7 mit Ethernet 2 Logo's zu vernetzen. Diese ist aber noch nicht wirklich verfügbar... |
Folgen Sie uns auf