27.11.2015 10:37 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Ich habe mal eine Verständnisfrage, ich habe einen FC bei dem ich als InOut einen UDT verwende (Bild FC1). An diesem Ausgang des FCs ist der gleiche UDT-Typ anparametriert, welcher in einem DB liegt (Bild OB1, Bild DB1). Ich möchte nun in dem FC einen Pointer erstellen um die Daten in dem DB zu ändern. Aber leider geht dies nicht, da das Adressregister nicht die korrekte Adresse enthält (Bild FC1, //So möchte ich es machen). Ich habe natürlich die Möglichkeit direkt mittels " #InOut_UDT.zahl" zu arbeiten (Bild FC1, //So möchte ich es nicht machen), aber das kann ich halt nicht dynamisch gestalten wie beim Pointer. Gibt es eine andere Möglichkeit mittels Pointer bzw. dynamisch auf die Struktur in dem DB zuzugreifen bzw. Werte zu änern? Vielen Dank im Voraus.
DateianhangBilder.pdf (105 Downloads) |
Folgen Sie uns auf