22.09.2006 16:04 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 217 Bewertung: (41) |
Hallo! Zum Thema STEP 7 Kommando-Schnittstelle schaust Du am besten mal in diesen Forumsbeitrag: Automatische Datensicherung der AG´s im Netzwerk Dort findest Du das aktuelle Handbuch und Links zu Beispielen. Allerdings gibt es da auch noch eine andere Möglichkeit mehrere Stationen (die sich im gleichen STEP 7 Projekt befinden) hintereinander zu laden: Wenn Du im SIMATIC Manager Dein STEP 7 Projekt öffnest und den Projektordner selektierst, kannst Du unter dem Menü "Zielsystem -> Objekte übersetzen und laden..." ausführen. Im Dialog "Objekte übersetzen und laden" kannst Du dann alle Objekte (S7-Programme Hardware-Konfigurationen, ...) auswählen, die Du übersetzen und/oder laden möchtest. |
Greetings, Chris |
|
23.09.2006 20:33 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 4109 Bewertung: (195) |
Geschlossen: Dieser Beitrag wird geschlossen, da er doppelt gepostet wurde. Den anderen Beitrag finden Sie hier: Projekte laden und starten. Weitere Informationen können Sie auch dem oben genannten Beitrag entnehmen. |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf