25.09.2014 09:58 | |
Beigetreten: 17.06.2013 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (4) |
Hallo 190B Grundsätzlich: Ich will in einem System einen konstanten Druck halten egal wie gross der Wasserverbrauch ist. Dazu messe ich den Druck im System und gebe diesen weiter an die Pumpe, die einen eingebauten PI-Regler besitzt der den Frequenzumformer steuert. Mit nur einer Pumpe könnte ich denDrucksensor direkt an das Klemmenbrett der Pumpe anschliessen. Nunsoll die Anlage aber so aufgebaut werden das der Kunde als Option eine 2. ReservePumpe ordern kann. Also muss ein Drucksensor das Signal an 2 Pumpen weitergeben. Das ist der Drucksensor der dasAnalogsignal 4-20mA an die LOGO liefert: DateianhangDruckschalter BPS3000.pdf (142 Downloads) |
25.09.2014 10:00 | |
Beigetreten: 17.06.2013 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (4) |
Und das ist das Klemmenbrett der Pumpe |
25.09.2014 17:34 | |
Beigetreten: 17.06.2013 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (4) |
Hallo 190B Sämtliche Funktionen wie Betrieb, Störung und Umschaltung usw. sind kein Problem. Den 4-20mA Sensor verwende ich, weil diese bzw. das Signalweniger Störungsanfälligsei als die 0-10V (habe ich gehört). Mir geht esaber um die Frageob ichmehrer 24VDCSpannungsquellenzusammenschalten darf. Ich habe ein 24VDC Netzgerät in meinem Schaltschrank das die LOGO(inkl. AM2 AQ) versorgt und die Pumpe erzeugenihre eigene 24VDC Spannung (damit ein Sensor dierekt an der Pumpe angeschlossen werden könnte). Hier eine Skizze. Kann man das so verdrahten oder nicht? Gruss Peter DateianhangSensorschaltung.pdf (206 Downloads) |
Folgen Sie uns auf