21.09.2010 15:12 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (0) |
Hallo, wie lege ich einen ANY Zeiger auf eine CHAR Variable an? So funktionierts nicht. P#DB0.DBX0.0 CHAR 10 Was mach ich da falsch? Gruß |
22.09.2010 18:48 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo freud, mit Lade und Transfer haut es nicht hin. Eine Variable höheren Typs kann man nicht mit dem Ladebefehl erfassen. Man kann aber einem Any - Pointer einem FC übergeben und auf die einzelnen Werte dann im FC zugreifen. Hier ein Link zu dem Thema. Zu dem Thema"Variablen Startbereich" habe ich auch einen FAQ gefunden: Wie kann bei einem ANY-Pointer ein Offset berechnet werden? Gruß Eleu ------------------------ Link eingefügt. |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 22.09.2010 18:56Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 22.09.2010 18:55 |
|
Folgen Sie uns auf