23.08.2011 12:18 | |
Beiträge: 836 Bewertung: (100) |
Hallo, ohne Kenntniss der genannten Dokumentation wird dir keiner diese Frage beantworten können. Wo finde ich das Dokument? |
23.08.2011 12:29 | |
Beigetreten: 11.10.2005 Letzter Bes: 31.01.2024 Beiträge: 51 Bewertung: (0) |
Hallo im Anhang mal das verwendete Dokument Gruß Markus DateianhangCS3_AB.dot.pdf (96 Downloads) |
25.08.2011 11:36 | |
Beiträge: 836 Bewertung: (100) |
Hi kutschi, sorry für die verspätete Antwort. Das beschriebene Verhalten ist recht eigenartig, evtl. kommt es zu einer Kommuniaktionsüberlast, denn als Profibus Master kommuniziert deine CPU mit den Slaves am Strang. D.h. das Problem wird dann von der CPU verursacht. Rein aus Interesse, kannstDu bitte in den Diagnose Puffer der CPU schauen, nachdem der Strang ausgefallen ist, sind da irgendwelche verdächtigen Einträge? Auf jeden Fall ist das Problem sicher etwas umfangreicher. Ich rate Dir dich direkt an den Service zu wenden, da in deinem Fall sicherlich im Detail geschaut werden muss. Hier kannst du einen Support Reguest stellen: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=38718979&caller=view |
Folgen Sie uns auf