15.07.2018 18:27 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallo Leute, ich habe zu der Auswertung auch noch mal eine Frage, ich habe an meiner LOGO! 8 die Analogeingänge aktiviert und benutze auch alle. Nun ist mir aufgefallen das bei meiner Programmierung für den Windrichtungsgeber der Baustein AI1 definiert ist, also auf 0 bis 3600, bin mir jetzt nicht sicher ob das so richtig ist, bei den anderen Sensoren sind die Bausteine AI2, AI3 und Ai4 auf "Wertebereich Automatisch" gestellt und die holen sich das dann von den danach geschalteten Analogverstärkern. Bei dem AI1 ist auch ein Analogverstärker eingebaut, habe ich da jetzt einen Fehler drin oder muss das in dem Fall so sein? Habe es mal angehängt, auf der Seite "Reitplatz" ist die Programmierung zu finden. Gruß Alex ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangProjekt_01.zip (82 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AlBoKa am: 15.07.2018 21:09:25Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 16.07.2018 11:19:54Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf