29.04.2014 13:13 | |
Beiträge: 38 Bewertung:
|
Bei Q2 und Q3 vermute ich ist der leicht schwankende Wert verantwortlich. Im moment ist es wieder weg. Ich werde mal ein abgeschirmtes Kabel ausprobieren. Was Q1 angeht scheint es in der Haltephase nicht aufzutreten. Vielleicht müssen statt der Schwellwertschalter auch Analogkomperatoren oder so rein. Oder dem Messwert eine dämpfung verpassen.
DateianhangAutoclave 5-7.lsc.zip (114 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: wolfy am: 29.04.2014 14:11 |
|
29.04.2014 15:47 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Hallo! Schau mal ob es so besser ist! Habe den Wert für die Heizung mit einer Hysterese versehen. Diese wird in B065 gebildet! Bei den Komperatoren habe ich die Spreizung mal etwas angepasst! In der Aufheizphase kann es ja zur Reaktion der Ventile kommen, da die Luft sich bei Erwärmung ausdehnt und dadurch der Druck steigt. DateianhangAutoclave 5-7.zip (141 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.04.2014 19:41 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Wolfy, hallo motmonti, m. E. ist eier Vorgehen nicht zielführend, denn deine Programmierung basiert auf mehr Annahmen als Fakten. Wolfy, kennst du dich mit dem Autoklaven und dessen Funktionen so gut aus, dass du dessen Steuerung/regelung vollständig selbst erstellen kannst??? Deine bisherigen angaben zur Technik sind sehr spärlich: Wie sind die Heizregister und die Ventile und die Umluft wirklich anzusteuern oder zu schalten? Wie sind eigentlich die 6 Heizregister in Autoklaven positioniert? Wie bzw. welche werden von dir (warum) zusammengeschaltet? Keine Angaben zur Führung der Umluft (Anzahl und Verteilung von Zu- und Abluftöffnungen)? Keine Angaben zur Führung der Druckluft Zu- und Abführung (Anzahl und Verteilung von Zu- und Abluftöffnungen)? Keine Angaben zu den Sicherheitseinrichtungen - keine Info an LOGO!??? Keine Absicherung der Sensoren T und p (doppelte Anzahl zur Ausfallsicherung bzw. keine Plausibilitätsprüfung per LOGO!-Schaltung? 2 Kubigmeter Volumen und 6 Heizregister aber nur ein Temp.- Sensor??? Nur T des Autaklavenvolumens.Diese kann aber anhängig von derBestückung mit Material (und dessen Form, Masse, etc.) ganz erheblich von den Temperaturen der Objekte abweichen?? etc. Auch der Prozess ist m. E. nicht beherrscht, denn wenn etwa in der Aufheizphase bei 105 °C bis 110 °Cder Druck um 2 bar bis 7 bar mittels Druckluft erhöht werden soll, dann setzt dies eine Vorwärmung der Druckluft aus aktuelle Autoklaventemperatur voraus! Wird jedoch "kalte" Druckluft eingeleitet, dann wird eine entsprechend komplexe Steuerung/Regelung erforderlich... Was ist mit einer Eingriffsmöglichkeit durch den Bediener? Also du solltest, wenn du hier eine einigermaßen zutreffende Programmierung erarbeiten willst, zunächst mal deine Anlage und deren Kompunenten detailiert beschreiben, dann die Beschickung mit Material, dann den Prozess einschließlich der erlaubten Toleranzen für t und p...n dann was die LOGO! machen soll und welche Anzeigen und Daten du zur Überwachung benötigst. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
07.05.2014 12:23 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
Ich habe nur eine Frage: Was machst Du mit der warme Abluft, das ist doch teure Energie? Und wie arbeitet die Luftvorwärmung? |
Folgen Sie uns auf