06.05.2010 10:55 | |
Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo, genau meine Anwendung nur Laserschneiden. Wir verwenden hierzu einen Abstandssensor von Precitec mirt Auswerteelektronik. Die Auswerteelekronik gib mir jede ms einen neuen Wert (analog). Hierzu kann die Abstansregelung in der CNC auf denAnalogeingang parametriert werden. Haben hierzu einen eigenen Hardwarestrang über profibus realisiert. Taktsynchron schnell. Einen Messtaster in dem Sinn brauchst du eigentlich nicht das kann man alles mit der Abstandsregelung erschalgen. Da du über den gain auch die regelung einfrieren kannst und somit deie positionen berechnen kannst. Einen Messtaster kannst du aber ganz normal auf deine NCU oder NX hängen. Eingänge sind schon vordefiniert. Hier kannst du über z.B. MEAWA arbeiten... Es gibt auch eine Messfahrt die bei erkennen einer Flanke sofort stoppt... anbei noch ein Dokument zu schnellen I.O. DateianhangSchnelleIO-Doku_4_4_00.pdf (70 Downloads) |
Folgen Sie uns auf