10.02.2012 18:13 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo, der OB wird nur mit der FLANKE des Batteriefehlers aufgerufen. Prüfe nochmal, ob es der OB 80 oder doch der OB81 ist... Lege mal die Batterie ein, quittiere und nehm sie dann raus. Dann sollte der OB aufgerufen werden. Ich glaube aber, es gibt auch eine Methode, den Batteriezustand statisch über die Systemzustandsliste (SZL) SFC51 abzufragen, da gab es irgendwann mal einen FAQ zu.... Hier ein Link für die S7-300: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7701820 |
10.02.2012 19:00 | |
Beiträge: 133 Bewertung: (9) |
Hallo IBN-Service, Danke, es hat funktioniert. Gruss Adam |
11.02.2012 17:57 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Gern geschehen! |
Folgen Sie uns auf