10.03.2011 13:29 | |
Beiträge: 36 Bewertung:
|
Hallo ist es möglich im Simotion Scout mit ST (SCL) eigene Bausteinen für DCC zu schreiben? Wenn ja wie bzw. gibt es ein Handbuch oder ähnliches dazu? |
10.03.2011 13:55 | |
Beiträge: 36 Bewertung:
|
Ah vielen Dank für die schnelle Antwort, gibt es dazu einen Handbuch bzw. Anleitung zum erstellen? |
10.03.2011 14:57 | |
Beiträge: 36 Bewertung:
|
Ok Danke werde ich morgen mal schauen hab gerade kein Scout zur Hand. |
05.08.2011 08:30 | |
Beigetreten: 22.06.2006 Letzter Bes: 07.03.2022 Beiträge: 156 Bewertung:
|
Hallo, es gibt seit ein paar Monaten das DCB Studio, mit dem DCB-Baustein-Bibliotheken in "C" erstellt werden können (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/49242867). In der DCC Doku (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/51786530) steht folgendes: DCB Studio Viele Grüße Manfred |
Folgen Sie uns auf