20.02.2020 16:35 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, ich habe das gleiche Problem. möchte eine Kreistasche D=27.41mm mit einem Fräser D=16mm helix nach unten fräsen. An- und Abfahren ist mit einem Bogen Programmiert. Die Simulation in SolidCAM mach was sie soll, aber die maschine arbeitet bis einschließlich Satz N245. Bei Satz N250 Fehlermeldung: "10751 Kollisionsgefahr bei Werkzeugradiuskorrektur". Wenn ich das Programm ohne Radiuskompensation ausgebe funktioniert es tadellos. weis leider keinen Rat mehr. hat jemand von euch Profis eine Lösung? Gruß Kurt ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangKreistasche27.txt (153 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/21/2020 10:11:46Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf