29.08.2021 19:52 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, Ich habe das gleiche Problem. Mit V8.2 kann ich ganz normal die Logo im Online Modus auslesen. bei V8.3 sieht man im Netzwerk Modus bei der Logo oben ein kleines Schloss. Will man zugreifen fragt er das Passwort ab. Aber auch mit angabe des Passwortes verbindet sich die Logo Software mit dem Logo, man sieht jedoch nicht den Schaltzustand der Ein-Ausgänge noch der Leitungen. Trau mich im Moment nichts umzustellen, da die LOGO weit weg ist und ich mir den bisher funktionierenden Zugang über V8.2 nicht abschießen will. Hat jemand eine Idee? besten dank
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 08/30/2021 16:01:17Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.08.2021 20:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Kannst du mal einen Screenshot vom der Anzeige mit dem Schloss machen? Kenne ich bisher nicht. |
29.08.2021 20:30 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Anbei Bild Weiß im Moment nicht, wie ich einen Screenshoot direkt als Bild abspeichern kann. Deshalb hab ichs auf eine Word Datei kopiert. Wenn man die Logo 192.168.20.220 anschaut, sieht man oben links das Schloss. Das ist bei der V8.2 nicht nur bei V8.3. Allerdings nur bei diesem Projekt bei einem anderen ist bei V8.3 kein schloss. Komm nicht auf die Idee was der unterschied sein kann. Gruß DateianhangBild.docx (174 Downloads) |
30.08.2021 14:28 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
2. Bild |
30.08.2021 21:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
7z ist ja auch ZIP-Archiv. Hier im Forum werden Archiv-Dateien nur mit der Endung zugelassen. Und das du über einen VPN-Tunnel auch die LOGO! zugreifst, hast du bisher auch nicht erwähnt. Mit der V8.3 wird nicht mehr per http kommuniziert, sondern per https. Deshalb hast du längere Laufzeiten. Und dann noch VPN. Und es ist ein altbekanntes Problem, dass LSC eine Passwortabfrage startet, wenn die Rückmeldung auf eine Anfrage zu lange dauert. Starte doch einen Support Request. PS: Du hast dies Thema mit dem der Frage nach "dem kleinen Schloss" gestartet. Und wenn du es schon selber herausgefunden hast, hättest du dies auch erwähnen sollen. Dann muss meine Zeit nicht mit Suchen nach Lösungen verplempern, die du schon selbst gefunden hast. |
Folgen Sie uns auf