15.01.2016 07:06 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
ich glaube das war der Beitrag!? https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/positionserfassung-und-begrenzung-ber-einen-inkrementaldrehgeber/124595?page=1&pageSize=10 Im Anhang das Beispiel! DateianhangRichtungsauswertung3.zip (143 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 15.01.2016 07:07:09 |
|
15.01.2016 21:15 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 753 Bewertung: (48) |
Ich würde nur einen Zähler für beide Richtungen nehmen, aber den Startwert auf 256 verschieben. Den Zähler von 1 bis 512 Einschalten und den Ausgang negiert zum Resetten des Zählers nutzen. Dann erfolgt das Rücksetzen auf 256 sowohl bei 0 als auch bei 512, wobei dann gleichzeitig die ganzen mm gezählt werden. Leider weiß ich nicht, wie der Encoder des TEs genau seine Impulse liefert und wie man daraus die Richtung ermittelt. Deshalb hab' ich die Zählung mal nur mit allgemeinen Eingängen dargestellt [PS: Und den Impulsgeber B008 als virtuellen Tastendrücker eingefügt, um einfacher testen zu können]. DateianhangRichtungszähler 256.zip (117 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 15.01.2016 23:15:15 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf