28.12.2011 18:20 | |
Beiträge: 40 Bewertung:
|
hm also eigentlich sollte das funktionieren hab letztens erst nen prog von ner 2er geladen überarbeitet und auf ne 6er geschoben und das per usb kabel |
29.12.2011 11:33 | |
Beiträge: 154 Bewertung:
|
Hallo, also mit dem Speichermodul das wird nicht funktionieren. Es gibt kein Speichermodul das mit der 0BA3 und der 0BA5 kompatibel ist. Siehe dir dazu auch den folgenden FAQ an: Welche LOGO! Speicher- bzw. Batteriekarten lassen sich mit welchen LOGO! Gerätelinien betreiben? Aber das mit dem USB Kabel sollte funktionieren, sobald du die 0BA3 in Übertragungsmodus geschaltet hast. Gruß |
05.01.2012 19:55 | |
Beiträge: 74 Bewertung:
|
Hallo, ich konnte das Problem inzwischen im Zusammenhang mit diesem Thema lösen. Wie bei der Pur Version, Logo ausschalten, Kabel stecken >Übertragung klappt. |
Folgen Sie uns auf