27.04.2017 11:42 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Okay. Ich habe hier im Forum noch einen selbst gebauten Betriebsstundenzähler von Betel gefunden. Lässt sich das mit normalen Zählern leichter realisieren? |
27.04.2017 12:11 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 07.07.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Mit "selbstgebauten" betriebststundenzahelr ist man flexibeler und is besser brauchbar. Sie mahl im anhang, so konte zie es machen. Mussen sie ins programm I3 umsettsen durch ein Clock-komando DateianhangUrenteller.zip (132 Downloads) |
27.04.2017 17:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 33501 Bewertung: (4162)
|
Ich habe für den englischsprachigen Teil des Forums einen selbstgemachten Betriebsstundenzähler erstellt, bei dem man einen Intervall vorgeben kann. Das kann dir als Beispiel dienen, wie du den Vergleich erstellst. DateianhangSelf_made_hours_counter_0BA8.Standard.zip (127 Downloads) |
27.04.2017 18:03 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Entsprechend dem Vorschlag von ixo65 habe ich dir ein Beispiel programmiert! Über den VM-Bereich werden beide Bh-Zähler verglichen! die Bh-Zähler ein DW liefern, habe ich diesen Wert in zwei Worte aufgeteilt und getrennt verglichen.DateianhangBh-Vergleich.zip (116 Downloads) |
27.04.2017 19:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 33501 Bewertung: (4162)
|
Ich habe dir mal jetzt eine Komplettlösung erstellt. Die beiden Betriebsstundenzähler werden auf die 3 möglichen Fälle verglichen: - Beide Betriebsstundenzähler sind gleich. Dateianhang2_Betriebsstundenzählerwerte_miteinander_vergleichen_0BA8.Standard.zip (177 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
28.04.2017 11:50 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Kann man so machen, wie bereits vorgeschlagen wurde . Man kann aber auch einen anderen Weg gehen, so dass der Wert innerhalb der einfachen Analogwertverarbeitung bleibt. Mehr als 10.080 Minuten sollten in einer Woche wohl kaum überschritten werden :-) Beispiel siehe Anhang Dateianhang2Pumpen.zip (135 Downloads) |
Folgen Sie uns auf