04.09.2023 05:15 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, wir haben einen Ersatz - IPC427E auf dem ich ein Image von einem anderen IP427E, der in einer Anlage verbaut ist, aufgespielt habe. Der verbaute IPC hat als Betriebssystem Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, Version 1607 Dieses Betriebssystem ist nun mit allen Anwenderprogrammen auf dem Ersatz IPC. Nun möchte ich das veraltete Betriebssystem auf dem Ersatz IPC hochrüsten und dafür wird von Siemens auch ein passendes Support Packages angeboten. Meine Frage wäre nun, ob die Anwenderprogramme anschließend noch auf dem IPC vorhanden sind, wenn ich das Packages installiert habe? Ziel ist es, hinterher den verbauten IPC in der Anlage gegen den Ersatz IPC auszutauschen. Ist das so möglich, oder wird mit der IPC dabei in den Auslieferungszustand versetzt? Gruß Eleu
|
Folgen Sie uns auf