20.10.2021 13:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33435 Bewertung:
|
Das von dir beschriebene gilt für den CMR internen Ausgang 1, einen von 2 Ausgängen des CMR. Merker kannst du nicht direkt per SMS einschalten, sondern nur Bits im VM-Bereich. DateianhangLOGO! 8 - Industrial Ethernet LOGO! CMR2020 _ LOGO! CMR2040_Ausgabe_2021_06 Seiten 54+55.pdf (167 Downloads) |
21.10.2021 08:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33435 Bewertung:
|
Ich weiß nicht, warum du jetzt hier dein Thema CMR2040 SMS Syntaxweiterführst. Es geht ja letztendlich um das selbe Projekt. Da hast du nur eine Möglichkeit. Du sendest immer mit LOGO=VM10,1,BYTE für öffnen und LOGO=VM11,1,BYTE für schliessen. Im LOGO!-Programm musst du dann die jeweilige Adresse (V10,0 und V11.0) durch einen LOW-Block auf 2 Netzwerkausgänge mit den gleich Adressen ständig rücksetzen.
|
21.10.2021 09:56 | |
Beigetreten: 03.02.2021 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Danke für die Antwort. Sorry. Soll ich ein neues Thema aufmachen? Dein Ansatz hat leider nicht geklappt. |
Folgen Sie uns auf