12.11.2015 17:11 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem mit dieser sqlpwd-Datei. Wenn ich mit einem Windows-User micht einlogge, dann wird die Datei erstellt. Wenn ich mich dann umlogge funktioniert der SQL-Zugriff nicht. Dann lössche ich die Datei und nach der PW-Eingabe wird die gleiche (bit-identische) Datei erstellt und der Zugriff geht mit dem user, aber nicht mehr mit dem ersten. Ich habe auch COMOS mit "run as administrator" gestartet - gliche Effekt. Dateirechte habe ich "Full" für Users gesetzt. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar! Gruß Uwe ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 13.11.2015 10:26:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
13.11.2015 10:27 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung:
|
Die zweite Frage ist mit dem Titel COMOS Login mit multi user zu finden. Grüße |
Folgen Sie uns auf