02.09.2008 09:52 | |
Beiträge: 162 Bewertung:
|
Hallo FanSPS, Der Send-All-Auftrag überträgt alle relevanten Daten zum CP. Es muss davor nocheinzelne Send- und Recive-Aufträge geben, in denen dann angegeben ist, welche Daten kommuniziert werden sollen. Bsp.: · den HTB SEND-DIREKT, der den Auftrag anstößt. Er muß mit folgenden Angaben parametriert werden: SSNR 0 die Schnittstellennummer ist 0 A-NR 1 Auftragsnummer ist 1 ANZW MW12 Anzeigenwort ist Merkerwort 12 QTYP DB Quelle ist ein Datenbaustein DBNR 20 mit der Nr. 20 und QANF 10 der Anfangsadresse 10 QLAE 100 100 Datenworte werden gesendet PAFE MB11für Parametrierfehler MB 11 gewählt · und den HTB SEND-ALL, der die Daten vom AG zumCP überträgt. Er benötigt folgende Parameter: SSNR 0 die Schnittstellennummer ist 0 A-NR 0 Auftragsnummer ist 0, dadurch ist die ALL-Funktion gewählt ANZW MW16 Anzeigenwort ist MW 16 PAFE MB19 für Parametrierfehler MB 19 gewählt Das Anzeigenwort des ALL-Auftrages muß sich vom ANZW beim SEND-DIREKT unterscheiden, da andere Informationen angezeigt werden. |
02.09.2008 18:51 | |
Beiträge: 162 Bewertung:
|
Hallo FanSPS, dann liegen die Daten wohl direkt im DX1 bzw. DX2 des CPs. Die Software zum auslesen des CPs "COM PP" ist unter folgendem Link noch erhältlich: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24030920, ohne die wird es schwierig. MfG FrankW |
Folgen Sie uns auf