03.09.2008 15:10 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
wenn allerdings auch schon der tausch des MMC nichts gebracht hat, dann sieht es nach einem tausch der CPU aus... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
03.09.2008 17:37 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326)
|
Richtig, das Urlöschen löscht nicht die MMC. Wenn die CPU anläuft und auf der MMC befindet gültige Daten (d.h.ein Programm für diesen CPU-Typ) dann wird das Programm geladen und ausgeführt. Also MMC löschen (Achtung: Systemdaten lassen sich nicht löschen nur überschreiben) und dann Urlöschen. So sollte (fast ) alles weg sein. Hundertprozentig weg bekommst Du nur alles, wenn Du die MMC im PG oder USB-Prommer löscht und dann die Werkseinstellung wiederherstellst (letzteres geht aber erst ab FW 2.6, siehe auch diesen FAQ ) |
|
|
04.09.2008 12:30 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
das stimmt ja alles, was ihr schreibt, aber...
da der MMC auch schon ohne erfolg getauscht wurde, denke ich werden diese aktionen leider nichts bringen. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
05.09.2008 15:04 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
normalerweise nicht. es gibt einen fehler sollausbau ungleich istausbau. aber am eigentlichen problem mit der MMC ändert dies meiner meinung nach nichts. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf