15.01.2009 13:32 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
Warum wird beim "AG_RECV" LEN3 überschrieben ist doch an einem Out Pin , also weg damit. |
16.01.2009 12:27 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Wir haben wirklich 2 unterschiedliche Zykluszeiten. Daran könnte es liegen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Matthias |
27.01.2009 13:41 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Matthias, Ich fürchte auch das Du davon ausgehen kannst, gerade weil der Zyklus der1. CPU nicht mal ein viertel so lang ist wie der von der 2. CPU. |
30.01.2009 14:01 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
So, ich habe nun den Baustein nur alle 8 Zyklen durchlaufen lassen. Das hat funktioniert. Der DB wird nun schnell und korrekt übertragen. Es war also wirklich ein Buffer überlauf der Langsamen SPS Vielen Dank nochmal ! Matthias |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf