29.10.2013 07:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal eine Möglichkeit! In Hinsicht von Genauigkeit usw. ist dieses Beispiel auf Grund der einfliesenden Taktzeit unzulänglich, aber für diese Anwendung denke ich voll ausreichend!? Ggf. mal diesen Beitrag genau studieren! /tf/WW/de/Posts/83490 DateianhangU pro min 2.zip (186 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 29.10.2013 07:04 |
|
23.01.2014 21:06 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Welche Logo hast du? Ab der 0BA6 gibt es den Baustein Analoge Arithmetik! |
23.01.2014 21:07 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
So etwas macht man mit einer arithmetischen Anweisung. |
23.01.2014 22:30 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Motmonti, habe eine OBA6 24V Gruss Kuddel
|
23.01.2014 22:33 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
auch Dir 190B Danke für den schnellen Hinweis,muss mal kucken ob ich das hinkriege Gruss Kuddel @ Motmonti ,aber vielleicht hat einer einen Vorschlag
|
Folgen Sie uns auf