03.12.2014 11:11 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Guten Tag. Ich arbeite mit Simatic Tia Portal. ich bin ganz Anfänger. was ich wollte ist: auf eine Symbolische E/A Feld wollte ich eine Drop-Down erstellen; In diese E/A Feld lege ich drei Bilder(Bild 1..3) über die Test und Grafikliste. Dann auf die E/A Feld unter Ereignis wähle ich AktiviereBild und lege die drei Bilder nacheinander.(Bild 1 dann Bild 2..3). Die HMI variable habe ich als Interne Variable gelegt, da sie brauchen keine Verbindung mit Steuerung. Das Problem ist ; beim Anklicken kommt immer das dritte Bild(Bild 3). und nicht das richtige gewählte Bild was ich wollte. Bitte können Sie mir helfe wie machen könnte? Mit freundlichen Grüßen. Charli ------------ neue Überschrift nach Splitting von Symbolische E/A Feld Wertänderung bestätigen |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 05.12.2014 08:55splitting |
|
08.12.2014 08:45 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (136)
|
Hallo, Kannst du vielleicht ein paar Bilder von der Konfiguration anhängen? Dann ist es denke ich leichter das Problem zu finden... K!ke |
Folgen Sie uns auf