10.11.2016 15:21 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe folgendes Problem: an einem Teststand für mechanische Belastungen mittels Über-/Unterdruck wird derzeit der Druck manuell geregelt. Soll heißen, wenn jemand 20 Tests a 10 Minuten mit bestimmten Druck-Werten machen will sitzt derjenige mindestens 3-4h rum und schaut, ob der eingestellte Druck gehalten wird, muß notfalls manuell nachregeln, usw. Wir würden das ganze gerne "automatisieren", d.h. in unserer Vorstellung haben wir ein kleines Touchpad oder einen Laptop, auf dem jemand Zeildruck, Anstiegszeit, Haltezeit und Abstiegszeit einstellen kann und dann auf "Go" drückt. Die Steuerung sorgt dann mittels Drucksensoren und einem Druckventil dafür, dass die eingestellten Parameter eingehalten werden. Die 2 Druckregler haben jeweils ein Steuersignal von 0..10V (Es handelt sich um ein "AirTronic" Proportionaldruckregler), die Sensoren ein Ausgangssignal von 0..5V. Ist sowas mit dem LOGO möglich? V.A. die komfortable Bedingung z.B. per Panel wie in dem Starter Kit 6AV2132-3GB00-0AA1 (http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/logo-starter-kit/seiten/default.aspx) erhältlich? Wir sind hier alle keine SPS/HMI-Spezialisten. Ich habe ein bißchen Erfahrung mit S7-1500 und LAD sowie Projektierung von HMI mit WinCC Professional... Vielen Dank! |
Folgen Sie uns auf