13.12.2006 17:34 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, leider weiß ich nicht welches Meldeverfahren Du verwendet - das Bit- oder das Meldenummernverfahren? Bitmeldeverfahren: In WinCC flexible wäre dies kein Problem, da man Meldeklassen anlegen kann. In ProTool bleibt Dir nichts anderes übrig alsdie Meldungenindividuell für die jeweilige Panels anzupassen. [:cry:] Meldenummernverfahren (ALARM_S): Hier kann man den einzelnen Meldungen eine Anzeigeklasse zuordnen. Allerdings muss dazu das Projekt im STEP 7 integriert sein und mit einer S7-CPU verbunden sein.[;)] Vielleicht hilft Dir ja dieser FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23872245 Bye |
Folgen Sie uns auf