06.04.2009 09:07 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 09.06.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (1) |
Hallo Fantastico, ich habe den Fotowiderstandstype A9060 von Conrad No: 145475-62 und einen Poti als Spannungsteiler zum Testen aufgebaut ohne schriftlichen Plan nur zum ermittel der Werte. Das hat aber so gut funktioniert das ich die Schaltung so belassen habe. Der Poti (150K?) als Vorwiderstand begrenzt den Strom durch den LDR an Masse dazwischen die LOGO. Vorsicht der Vorwiderstand muss "genug" Strom für den Eingang der LOGO "durchlassen", ist aber sehr wenig - siehe Handbuch. Servus Bauherr |
Folgen Sie uns auf