29.05.2012 10:47 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Während dem Betrieb Fehlermeldung F034 (Fehl par LT) in einer Einspeiseeinheit 6SE7041-3HK85-0AA0 Ursache: ? Und was kann überprüft werden. |
05.07.2012 12:04 | |
Beigetreten: 04.05.2009 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hilft hier das Handbuch weiter?: F034 Fehl par LT Fehler in parallelgeschalteten Leistungsteilen Mindestens ein paralleler Leistungsteil ist angeschlossen, über Parameter P076 angewählt und liefert die Fehlermeldung Stromunsymmetrie zwischen Ein- und Rückspeiseeinheit und parallelgeschaltetem Leistungsteil. oder Unterstrom im parallelen Leistungsteil verglichen mit Strom in der Ein- und Rückspeiseeinheit) |IGrund| - |IParallel| > 21 %|IParallel| - |IGrund| > 14 %300 ms lang - unterschiedliche Stromwelligkeit in Ein- und Rückspeiseeinheit und parallelem Leistungsteil durch unterschiedliche Kommutierungsdrosseln - Kabelverbindung zwischen Einund Rückspeiseeinheit und einem parallelgeschalteten Leistungsteil unterbrochen oder fehlerhaft Dateianhangba_ee_hk_d.pdf (360 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf