28.11.2018 18:14 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo, hat vielleicht jemand das Problem gelöst? Ich habe ein Logo 8, kann ohne Probleme webserver erreichen mit einer IP :PORT adresse übers Internet. Ich kann auch in LSC 8.1 über Dynamic DNS eine verbindung erstellen aber wenn ich versuche eine aktion (downloading programm etc) fragt mich die Software um das Passwort nach und dann obwohl es 1000% richtig ist zeigt mir : http authentication failed. The password might be incorrect. Bitte um hilfe MfG ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07.12.2018 10:50:28Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.11.2018 18:36 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
.... Ich habe die verbindung versucht mit 2 verschiedenen laptops und 2 router. Die Logo app funktioniert auch eindwandfrei ... |
07.12.2018 10:51 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 8175 Bewertung:
|
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Logo! 8 Dynamic DNS connection issue wurde in der Konferenz LOGO! - Communication veröffentlicht. Gruß, Jen_Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf