19.04.2017 16:22 | |
Beigetreten: 08.11.2016 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 64 Bewertung:
|
Halo Yves und Uli, das was ihr vor habt ist ab der V2 mit dem CMR möglich. Grundvorraussetzung ist hierfür eine SIM Karte mit öffentlich erreicbarer IP Adresse. Möchte man dann direkt auf das CMR zugreifen muss man dies unter Security-->HTTPS aktivieren. Über DynDNS kann man sich dann noch einen definierten Namen für das CMR auf die öffentliche IP Mappen. Ansonsten einfach https://öffentlcheIP An Uli: Es gibt (hoffentlich noch) keine Anleitung von Siemens dazu... im Handbuch findet man aber alle Informationen schön verstückelt dazu. Theoretisc funktioniert es so: 1) Öffentliche IP Adresse muss das CMR haben. 2) Open VPN Server konfigurieren und Vorgeschlagene Konfiguration herunterladen. 3) VPN Client auf dem Rechner installieren wo das LSC liegt. 4) Auf dem BM muss die IP Adresse des CMR als Default Gateway eingetragen werden 5) VPN Verbindung zum CMR aufbauen - dann sollte alles funktionieren. Analag dazu die Logo App - VPN Verbindung mussnatürlich auf dem Tablet aufgebaut werden und dann die App starten. Hoffe das hilft erstmal, wenn noch Fragen sind einfach melden |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf