20.02.2012 17:18 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Jeden Taster in deiner Zeichnung ersetzt du durch einen Ausgang der Logo! |
20.02.2012 17:20 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (8) |
es ist doch immer zwischen zwei ausgängen der logo die zuleitung die geschaltet werden soll und davor setzt du die sicherung |
27.02.2012 21:06 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Warum Stromstoßschalter? Ein einfaches Koppelrelaisreicht doch! |
27.02.2012 22:01 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Servus, hast Du eine Empfehlung für mich? Welchen Typ sollte ich dafür verwenden? Sers Max. |
Folgen Sie uns auf