10.03.2013 16:01 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (3) |
Hallo Tripplex, ich habe auch die logo Monitor Multi für die OBA7. Die Libnodave.dll einfach ins Programmverzeichnis der Logo Monitor kopieren. Wichtig ist dass du einfach mal die Dokumentation liest die dir auf der Seite geboten wird. Da steht alles drinnen. siehe HIER (Seite 32) Wichtig ist dass du eine VB Adresse beim Netzwerk Eingang Baustein in Logo vergibst. Die selbe Adresse wiederum am Button in der Visual Anzeige von Logo Monitor. Siehe Anhang. LG Stefan DateianhangBeispielbilder.zip (144 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
10.03.2013 21:28 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Hallo. Das mit dem Netzwerkeingang habe ich Gelesen. Und auch schon Programmiert. Nur wusste ich nicht wo die Libnodave.dll hingehört. Grossen DANK: |
Folgen Sie uns auf