06.05.2013 15:58 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Dazu könntest du den Baustein Schieberegister nutzen, oder sechs Zähler mit Einschaltwerten 0-6. Ich kann dir heute gegen abend mal ein Beispiel posten, wenn es gewünscht wird. Zu realisieren ist das mit der Logo! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.05.2013 16:05 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Das wäre nett, wenn du das posten könntest |
06.05.2013 18:56 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Wie versprochen im Anhang ein Lösungsvorschlag mit Zählern! Der Merker M8 (Anlaufmerker) resetet alle Zähler auf den Startwert 3 beim Einschalten der Logo. Damit wird die Neutralstellung angewählt und Angezeigt. Je nach Schaltrichtung werden die Zähler auf und ab gezählt. Die Arithmetik rechnet dabei den aktuellen Gang aus dem Zählerstand eines Zählers (B005) aus und zeigt diesen im Meldetext an! Viel Spaß beim testen! DateianhangGetriebe.zip (90 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.05.2013 20:10 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
tausend dank |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.05.2013 07:04 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ein kleiner Bugg hat sich doch noch eingeschlichen! Die unterste Verbindung zwischen B011 und B009 muß gelöscht werden! |
07.05.2013 14:32 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hatte ich schon gemacht, war aber mein Fehler, da ich die Funktionstabelle erst später geändert habe. |
07.05.2013 14:46 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Aha, habe schon an mier gezweifelt, da ich die Verbindungen nach der Tabelle gezogen hatte! Die Magnetventile aber nicht direkt mit den Relais der Logo schalten. Lieber Koppelrelais dazwischen setzen, um Fehlerfall nicht gleich die Logo tauschen zu müssen! Den I3 für Netral habe ich für einen Nottaster o.Ä eingefügt, den kannst du auch weg lassen. Allerdings sollte der M8 bleiben, um beim Neustart der Logo das Getriebe auf Neutral zu stellen! |
Folgen Sie uns auf