03.03.2010 20:38 | |
Beiträge: 69 Bewertung:
|
Hallo kolbtom Von 110-230VAC Steuerspannung gibts bei Conrad. Von 24-265VAC habe ich bei RS schon gesehen. |
05.03.2010 09:21 | |
Beiträge: 228 Bewertung:
|
Hallo Andreas, Danke für die Info! Habe eine 12/24V Logo im Einsatz, muss deshalb über ein Koppelrelais. Hab bei Finder die SSR Reihe (Serie 38.xx)gefunden, die sollte funktionieren (da kann nichts "klackern"). Danke nochmal! Gruß Tom |
05.03.2010 09:59 | |
Beiträge: 147 Bewertung:
|
Viele Eltako Relais, haben eine Ansteuerspanung von 12-220V ...da kan auch nix mehr klackern |
Zuletzt bearbeitet von: LogoFan62 am: 05.03.2010 10:00 |
|
05.03.2010 19:54 | |
Beiträge: 69 Bewertung:
|
Hallo kolbtom meines Wissen's nach gibt's bei der 38 Serie keine Steuerspannung von 8-240V UC, sondern nur Stufen 12,24,48,110-125 und 220-240 V AC/DC. Die bessere Alternative wäre, die von Eltako mit UC Eingang. |
Folgen Sie uns auf