25.01.2011 17:15 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Persöhnlich würde ich die 12/24V Geräte nehmen. 230V sind in der Regeltechnik sehr selten. Ein Netzteil wird vorhanden sein, weil deine Sensoren ja auch versorgt werden müssen. Wie erwähnt benötigst du noch das Erweiterungsmodul AM2 um die 0..20mA in der Logo verarbeiten zu können. Falls du neu auf dem gebiet Logo bist.... Hier bekommst du die Logo-Software als Demo, damit kannst du erstmal simulieren und testen. Hier findest du das Handbuch, was zu empfehlen ist. Und hier gibt es einen Grundkurs, bzw. die Unterlagen "Logo im Detail". Bei Fragen..... stellen |
Folgen Sie uns auf