24.12.2013 22:03 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Eine LOGO! 0BA7 kann max. 24 digitale Eingänge und max. 16 digitale Ausgänge verwalten. Bei digitalen 50 Ausgängen brauchst Du schon 4 LOGO!'s, welche Du vernetzen kannst. Eine LOGO! 0BA7 hat als Basismodul 8 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge, wären 32 Ein- und 16 Ausgänge. Den benötigten Rest mußt Duüber Erweiterungsmodulebereitstellen. Über diesen Link kannst Du Dich über Details informieren: https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR |
02.01.2014 11:45 | |
Beiträge: 215 Bewertung: (6) |
Hallo Rata, bei Siemens gibt es ein fertiges Beispielprogramm für eine vernetzte Hausteuerung incl. Dokumentation. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68585346 Programmteile, die überflüssig sind, kannst Du löschen, andere Programmteile kannst Du duplizieren. Im LOGO!-Handbuch http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50074616/0/de findest Du Angaben über den maximal-Ausbau einer LOGO!. Zitat: "bis zu acht S7-Kommunikationsverbindungen über TCP/IP mit folgenden Geräten: – Zusätzliche LOGO! 0BA7-Geräte" "Jedes LOGO! Basismodul unterstützt, unabhängig von der Zahl der angeschlossenen Module, folgende Anschlüsse für die Erstellung des Schaltprogramms: • Digitaleingänge I1 bis I24 • Digitalausgänge Q1 bis Q16 Die LOGO! 0BA7 unterstützt …(über Ethernet) • 64 digitale Netzwerkeingänge: NI1 bis NI64 • 64 digitale Netzwerkausgänge: NQ1 bis NQ64" -> wie 190B schreibt, Du brauchst 4 Basismodule, wegen des Adressumfangs. Ob Du die Basismodule vernetzt, hängt davon ab, ob das Programm zentral oder dezentral auf die Basismodule verteilt ist und ob Informationen aus einem anderen Basis-Modul benötigt werden. BEISPIEL: Bei Conrad kostet ein Basismodul LOGO! 230RCE 0BA7 ca. 231€ (Mindestkonfiguration), ein Erweiterungsmodul LOGO! DM16 230R ca. 124€ (optional) sowie einen Switch CSM 1277 ca. 116€ + Ethernet-Kabel (Konfiguration mit Kommunikation) Rechnen darfst Du selbst Ich meine, es gibt im Forum auch noch was zum Thema Handy Haben die Infos geholfen? |
Zuletzt bearbeitet von: allmächt! am: 02.01.2014 11:53 |
|
02.01.2014 12:03 | |
Beiträge: 215 Bewertung: (6) |
hier noch ein Link für die Fernsteuerung der LOGO! via Android von Pacmanll: /tf/WW/de/Posts/70252 Eine Fernsteuerung der LOGO!via SMS (GSM) ist auch möglich: http://www.insys-icom.de/icom/de/produkte/modem http://www.elektrikforum.de/ftopic992.html |
Zuletzt bearbeitet von: allmächt! am: 02.01.2014 13:46 |
|
07.01.2014 14:32 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo zusammen, Frohes Neues! Interessant ist auch die LOGO! App zur Steuerung über Handy, siehe LOGO! Homepage. Dort gibt es auch eine Doku mit Schritt-für-Schritt-Beschreibung zu Konfiguration/Bedienung: Gruß, KM_AS |
Folgen Sie uns auf