23.05.2013 22:07 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo David, also wenn die Zusammenstellung der erforderlichen technischen Randbedingungen und Daten dir bereits Schwirigkeiten bereitet, dann wird eine Lösung wohl schwirig werden.... Nun zunächst mal ist die bisherige Lösung mit dem angegebenen PID-Temperaturregler noch funktionstüchtig? Und wiso (Ziel?) soll nun eine LOGO!verwendet werden? a) für die bestehenden PT1000 benötigst du entweder ein LOGO!-Zusatzmpdul AM2 RTD oder Messwandler mit 0..10V Ausgang (am besten mit einstellbarem Messbereich; Empfehlungen von mir dazu sind in verschiedenen Anfragen bereits genannt) b) Was fü Heizpatrone hast du? Typ? 1- oder 3-phasig angeschlossen? Wie sieht der bisherige Hardwareaufbau insgesammt aus? Wie wurde der PID-Regler bisher parametriert und was für ein Ausgangssignal 0..10 V oder PWM wurde verwendet? Was für Relais sind zwischen PID-Regler und Heizpatrone bisher verbaut?... c) Was soll die LOGO nun funktionell bereitstellen? Was für Eingaben/Vorgaben und was für anzeigen sollen letztendlich vorhanden sein? etc... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf