20.05.2018 18:59 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Ja,klar jeder hat so seine Meinung darüber. |
22.05.2018 19:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal ein Beispiel wie der Wert gespeichert werden kann. Die beiden Analogeingänge erfassen die Temperatur. Der Wert wird über Kreuz zwei Analogkomperatoren zugeführt. Somit bekommt man eine Auswertung welcher Wert höher ist. Wird später gebraucht um zu entscheiden, ob geheizt werden muß. Über den Arithmetikbaustein wird mit einem Impuls von I1 der aktuelle Wasserwert gespeichert. Der Impuls kann später von einer Schaltuhr kommen. Mittelwertbildung usw. kann problemlos eingefügt werden. Viel Spaß beim Testen und erweitern!DateianhangBeispiel Speicher.zip (109 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf