04.07.2011 12:41 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Du könntest auch beide Schaltungen hier posten und jemand wirft einen Blick darauf.. |
Zuletzt bearbeitet von: Mc Muffin am: 04.07.2011 12:41 |
|
04.07.2011 12:53 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
![]() Oder so. Kurz zum Aufbau. Ein Bewegungsmelder gibt, so wie ich es verstanden habe, ein Signal an LOGO! und LOGO! ist mit einem Computer verbunden (evtl. auch noch mit einem Kompressor) und steuert diese. Beide Schaltungen anbei. Die Frage ist nun, wo ist der Unterschied, die mit Datum ist aus dem Gerät, die andere, die die ich erwartet hatte. Des weiteren ist die Frage, was kann eingestellt werden, da gibt es wohl z.B. ein Autoplay. Arne Dateianhanglogo.zip (81 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Museal am: 04.07.2011 14:12 |
|
Folgen Sie uns auf