02.09.2015 13:32 | |
Beigetreten: 13.09.2005 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 49 Bewertung:
|
Hallo zusammen Kann man eigentlich einen HMI-UDT auch einer WinCC <internen Variable> als Typ zuweisen? Ich habe es nicht hinbekommen. (V13 SP1 Up4) Ich habe den HMI-UDT aus einer PLC (S7-1500er) abgeleitet und diesen einem Bildbaustein als Interface übergeben. Ich möchte nun die Daten im HMI vor dem Überschreiben in die PLC im HMI prüfen. Deshalb möchte ich den Bildbaustein mit einer <internen Variable> verbinden. Diese Variable soll mittels vb-Script geprüft werden und wenn ok in die PLC geschrieben werden (DB mit dem selben UDT). Freue mich auf einen Tipp. Gruss Hansruedi ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 03.09.2015 11:15:09Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.09.2015 11:45 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 3917 Bewertung:
|
Hallo,
schau mal ob Dir dieser Beitrag was bringt: Erstellen von Bildbausteinen für WinCC Runtime Advanced und Comfort Panels https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/68014632
Da gibts ein PDF Grundlagen zu HMI-Bildbausteinen https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/68014632/68014632_Faceplates_Basics_de.pdf
Im Kapitel 3 wird auf den HMI UDT eingegangen. Es ist ein relativ neuer Beitrag/Doku. Evtl. kennst Du es noch nicht... Towome
|
|
|
03.09.2015 14:36 | |
Beigetreten: 03.06.2014 Letzter Bes: 17.01.2023 Beiträge: 660 Bewertung:
|
Ich glaube, was du vorhast geht so nicht. Oder du legst eine "Auslagerungs"-PLC-Variable (PLC-Tag 2) an. |
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ★ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|
Folgen Sie uns auf