02.05.2022 17:44 | |
Beigetreten: 06.04.2018 Letzter Bes: 25.11.2023 Beiträge: 76 Bewertung: (0) |
Hallo, das klappt nicht. Ist die Schreibweise richtig? Mein User (name) ist der Standardname: "Web User". Gebe ich den dann so (in eckigen Klammern) ein? https://[Web User]:[abcPassword]@192.999.999.999 ein (mit richtigem Passwort und IP)? Mein Browser meldet dann "can't connect to the server" - als wäre es eine ungültige Url. Also von vorn: Ich gebe im iPhone Browser (Safari) die IP Adresse ein (ohne http). Mit etwas Glück, komme ich dann auf den Webserver, gebe das Passwort ein und bin drin. Nach kurzer Pause (Sperrbildschirm oder Sprung zu anderer App und zurück) stehe ich wieder auf der Webserver-Oberfläche und muss das Passwort erneut eingeben. Das wäre das bessere Szenario. Oft passiert jetzt allerdings gar nichts mehr, weil die IP noch irgendwo im Hintergrund von anderer Seite 'festgehalten' wird und die (reine) IP Adresse im Browser tut nichts mehr. Vor dem FW-Update der LOGO! wurde die ursprüngliche (iPhone) Verbindung zum Webserver dauerhaft gehalten - auch nach Sperrbildschirm oder Sprüngen zu anderen Apps. Ich kann nicht glauben, dass ich der Einzige User bin, der in der 'Handshake-Falle' sitzt. Any idea?
|
Folgen Sie uns auf