12.10.2022 16:49 | |
Beigetreten: 30.09.2022 Letzter Bes: 13.03.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Erste Schritte mit echten Werten der Solarwechselrichter und einer Bodentemp. erfolgreich getestet. Bin auch schon etwas weiter in meiner Planung. Benötige für meine Ladesteuerung (8 Räume mit E-Fußbodenheizung) 8x AI ...evtl. upgrade auf 10 8x Relais evtl. upgrade auf 9 2x DI Da bietet sich auch preislich an das ich eine weitere Logo8 21/24 RCE kaufe. (2x AM + 1x DM ist ja auch teurer) Diese mit LAN-Kabel verbinden und fertig ? Gibt es dort Bedenken oder Komplikationen für die Programmierung ? Kann z.B. Logo 1 auf das Display / Tasten von Logo 2 zugreifen ? (nicht zwingend erforderlich) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/13/2022 04:19:34Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf