07.02.2021 11:16 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Dankeschön für die Hilfe jetzt funktioniert es! Gibt es auch eine Möglichkeit das 2 LOGOS nicht direkt über die IP Adresse kommunizieren? (mein Gedanke wäre jetzt habe ich 10er Adressen und sollte ich mal auf 192 Adressen umsteigen damit ich die Logo Soft nicht brauche??) Das quasi beide Logos die NW Ein und Ausgänge abgleichen egal welche IP diese haben ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/08/2021 10:45:47Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.02.2021 18:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33522 Bewertung:
|
Oben in der Netzwerksicht ziehst du eine Verbindung per Drag & Drop zwischen zwei LOGO!s. Ein Doppelklick öffnet die Verbindungstabelle. Dort kannst du dann eintragen, was von wo nach wohin übertragen werden soll. Wenn du aber die IP-Adresse einer LOGO! (oder mehrere), muss danach die Programme in alle an LOGO!s übertragen, die mit der Änderung in Verbindung stehen. DateianhangVerbinden_zweier_LOGOs.zip (103 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf