10.08.2011 07:58 | |
Beigetreten: 24.03.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 535 Bewertung: (112) |
Hallo pade, die 32 Bool gelten pro projektierter Verbindung. Vorsicht beim Anlegen des Kommunikations-DBs auf DistributedSafety-Seite: wie im Handbuch beschrieben, muß dieser exakt 32 Elemente vom Datentyp BOOL enthalten. Gruß yy1 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.08.2011 13:53 | |
Beigetreten: 24.03.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 535 Bewertung: (112) |
Hallo pade, soviel ich gehört habe, soll die Eindeutigkeit der R_ID sicherstellen, dass auf jeden Fall die Kommunikation mit der richtigen CPU erfolgt. Also würde eine Mehrfachvergabe der R_ID zwar theoretisch möglich sein, aber den Satey-Anforderungen bzgl. Redundanz widersprechen. Gruß, yy1 |
Folgen Sie uns auf