06.08.2019 19:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134) |
Ich persönlich habe noch nicht eine S7-1500 mit einer LOGO! verbunden, aber mit einer S7-1200. Und deshalb bin ich mir sicher, dass es mit einer S7-1500 genauso Funktion, da die S7-1500 auch über PUT-/GET-Kommunikation verfügt. Allerdings ist die Programmierung auf der S7-Seite deutlicher aufwendiger, wenn die S7 der Client (Master) und die LOGO! der Server (Slave) ist. Das Beispiel für die S7-1200 auf der Siemensseite Anwendungsbeispiele geht auch nicht auf die PUT-/GET-Kommunikation. Ich habe hier zu ein Thema erstellt: Beispiel: Einrichten einer Kommunikation zwischen LOGO! 0BA8 und S7-1200 |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 08/06/2019 21:05:09 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
07.08.2019 09:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134) |
Du musst eine weitere Verbindung anlegen (als S7-Verbindung, nicht als HMI-Verbindung). |
07.08.2019 10:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134) |
Und hier die LOGO!-Seite |
07.08.2019 10:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134) |
Hallo Jonas_H, gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf