24.03.2009 14:41 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Sven, ich denke die beiden folgenden FAQs werden Deine Frage am Besten beantworten: 1. Projektierung der S7-Verbindung Was ist bei der Projektierung einer unspezifizierten S7-Verbindung zum Datenaustausch zwischen S7-400 und S7-300 zu beachten? 2. Programmierung der SFB PUT / GET Wie werden die Kommunikationsbausteine FB14 "GET" und FB15 "PUT" für den Datenaustausch auf der S7-300 programmiert? Wegen Deiner Frage mit DP / DP Koppler muß ich Dich allerdings leider enttäuschen. Die S7-Kommunikation geht nicht über den DP/ DP Koppler hinweg, da hier nur PROFIBUS DP übertragen wird. Die S7-Lösung wäre nur für Deine aktuelle Konfiguration, für die Endvariante geht nur DP. Viele Grüße J_Bell |
03.04.2009 13:33 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Sven, kein Ding... mir schlägt im Moment auch einiges um die Ohren... wo ich nicht weiß wohin oder was... also geht es Uns ähnlich. Also die DP/DP Koppler sind sehr nett zu verwenden, sofern Du nicht mehr als 240 Byte an Daten in eine Richtung zu übertragen hast... und die Datenübertragung zyklisch, am Besten in jedem Zyklus durchgeführt werden soll. Probleme mit dem DP/DP Koppler liegen in der Übertragung von Rohwerten, oder besser ganzen Datensätzen. Dass wird sehr schwierig denn Du wirst nicht informiert wenn die Daten aktualisiert sind. Du müsstest Dir also ein Verfahren einfallen lassen um sicherzu sein das Deine Daten in dem Zyklus konsistent sind und Du mußt wissen was für Daten Du gerade überträgst. Um dass alles zu schaffen brauchst Du für große Daten ein eigenes Protokoll dass wiederum einiges an Programm braucht... also Aufwand...und zusätzlicheCPU Zeit. Sofern Du sagst das Du "nur" E/A Daten... und nicht mehr als 240 Byte und immer die gleichen Daten überträgst sehe ich kein Problem darin auch DP/DP Koppler zu verwenden. Als sinnvolle Links für den DP/DP Koppler würde ich empfehlen: Welche Besonderheiten gibt es bei der Ein- bzw. Ausgangsadressierung beim DP/DP-Koppler? DP/DP-Koppler Ich hoffe dass hilft weiter. Viele Grüße J_Bell |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf