24.01.2008 20:52 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Allerseits, ich habe die fehlerhafte Auswertung der Heizschwelle korrigiert; B090 eingespart und die PDF_Datei mit Hinweisen ergänzt ... Dateianhang aktualisiert (Version 1b) MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
06.04.2008 15:10 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Allerseits, ich habe die Beschaltung der Motorausgänge geringfügig modifiziert um den Motorschutz zu verbessern, wenn keine Endschalter vorhanden sind... Dateianhang aktualisiert (Version 1c) MfG Betel DateianhangFORUM_witterungsgeführte_Mischersteuerung (1c).zip (548 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
31.08.2008 16:36 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo allerseits, ich habediehier für eine Mischeransteuerrung speziell gesammelten Schaltungen um weitere zur Bildung von Mittelwerten analoger Signale bzw. Werte ergänzt und möchte auf die entsprechenden Fundstellen hier im Forum hinweisen: Zunächst mal ein Hinweis aufzweifür die LOGO!-Serie 0BA6 modifizierten Varianten der "gleitenden Mittelwertbildung". In meinem separaten Beitrag "0BA6 - Anwendungsbeispiel zum neuen Block "Analoge Arithmetik"" habe ich euch mal meine im Forum (z. B. hier und hier) bereitgestellten Schaltungsentwürfe zur "gleitenden Mittelwertbildung analoger Signale" für die 0BA5) mit den neuen Möglichkeiten des Blocks "Analoge Arithmetik" der 0BA6 verbessert (reduzierte Blockanzahl und geringere Anforderungen bezüglich des Wertebereiches)! Für beide LOGO!-Serien 0BA5 und 0BA6 geeignet, sind die im Dateianhang und unter ""Hinweise zu Maßnahmen bei schwankenden Analogeingangswerten (z. B. Temperatur-Messwerten)"" ergänzten Schaltungsentwürfezur Bildung von periodisch berechneten Mittelwerten aus n Einzelwerten. Die Schaltungen sind aus den Entwürfen für "Ermittlung von Wartungsintervallen nach Belastung einer Anlage" entstanden.Die Varianten a, b, c zeigen die Schaltungsentwicklung und können darüber hinaus verschiedene Anwendungsfelder abdecken. Vorteile gegenüber der Schaltung "gleitende Mittelwertbildung" sind insb., dass die Anzahl n der Werte aus denen der Mittelwert gebildet werden soll, deutlich größer sein kann und dass die Anzahl der Werte keine Änderung der Schaltung erfordern, sondern parameterseitig erfolgt (allerdings sind die Wertebereiche der Analogblöcke zu beachten!). MfG Betel DateianhangErgänzung_zur_Mittelwertbildung_V1.zip (464 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
15.06.2011 20:48 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo liebe LOGO!-Anwender, Der von mir seinerzeit angewendeteund in diesem Beitrag vorgestellte3-Punkt-Schritt-Regler als Mischeransteuerung ist v. a. für Regelprozesse geeignet, die vergleichsweise langsam ablaufen und insbesondere nur mit kleinen Sprüngen der Regelgröße einhergehen (z. B. bei einer Heizkreisversorgung über einen Pufferspeicher). Durch das ausschließliche Proportionalverhalten (P) muss dabei ein Kompromiss zwischen möglichst schneller Ausregelung einer (sprunghaften) Störung der Regelgröße und einem "Überschwingen" beim Ausregeln eingegangen werden. Deshalb habe ich versucht, mit den neuen Kapazitäten der LOGO!-0BA6-Serie einen 3-Punkt-Schritt-Regler mit PD-Verhalten zu erstellen, dessen Grundidee ich bereits unter "Konzept für 3-Punkt-Schritt_Regler mit PD-Verhalten" veröffentlicht habe. Auf dessen Basis habe ich inzwischen einen vollständigen Schaltungsentwurf für eine witterungsgeführte (Heizungs-)Mischeransteuerung entwickelt (und seit 2 Jahren im erfolgreichen Einsatz), die Ihr in folgendem Beitrag findet: |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf