20.11.2014 16:53 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Hallo liebes Forum, ich würde mich freuen wenn jemand eine Idee zu diesem Thema hat. Anwendung sind 3 vernetzte Logos 2 davon sind auf den Kränen montiert und unterbrechen den Hubbefehl einer alten S5 Steuerung. 1 ist im Pult mit einer Videoüberwachung montiert, Ist der Kran absenkbereit schickt er übers Netzwerk einen Hupbefehl, der Bediener kontrolliert den Absenkbereich und gibt eine Freigabe (lokal am Kran oder per Netzwerk). Bisher waren ausschliesslich Logo7 verbaut die Kommunikation hat untereinander wunderbar geklappt. Ich habe auf den Kränen auf Logo8 upgraden müssen um einige weitere Paramter auf ein TDE zu bringen. Interessanterweise funktioniert die Kommunikation jetzt nur noch halb: Die Kran Logos schicken per Netzwerk den Hupbefehl, aber die Absenkung remote funktioniert nicht mehr. (original programmierung in meinem Schema = Kran 5) Auslesen I1-I8 am Pult, schreiben in VB0 lokal am Kran und mappen auf entsprechende NIs Als 'workaround' habe ich es dann mit Merkern probiert (Schema = Kran4): Mbyte0 (remote) auf Mbyte0 (lokal) 'gespiegelt' - das funktioniert. Ich habe lange herumgerätselt und komme nicht auf den Fehler. Ist jetzt nicht so schlimm in diesem Fall, weil das mit den Merkern funktioniert, aber der Grund wäre schon spannend :) Oder vielleicht liegt der Fehler gar nicht bei mir und ist jemandem bekannt ? Beste Grüße
DateianhangKransteuerung Logo8:7 Lommunikation.pdf (56 Downloads) |
20.11.2014 18:07 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Nehme mal zwischen Pult LOGO! und Kran5 LOGO! einen anderen TSAP (21.00). |
21.11.2014 13:34 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Vielen Dank für die Anregungen. Leider klappt das alles nicht so wie es soll. Ich habe die TSAP angepasst. Ich habe alle unnötigen Variablen entfernt um Netz overhead möglichst zu verringern (strohhalm) Diverseste Modifikationen an den Programmen … mit einer Logo abgeschaltet getestet usw usf … Die übertragung über die Merker funktioniert jetzt auf beide Logos, die -direkt vom Eingang der Pult Logo gemappten- NIs hingegen nur wenn sie wollen oder auch gar nicht. *achselzuck* Diverse Bugs in der Logosoftware machen mir das Leben zusätzlich schwer, z.B. im online beobachten modus färben sich die Verbindungen und Blöcke nicht immer zuverlässig rot ein wenn sie aktiv sind. Also beobachte ich sie über den Webserver. (funktioniert wirklich gut …) Ich bin ziemlich sicher das es irgendein quirks in der LogoSoftware oder zwischen 7&8 ist. Vorher hat das ganze wunderbar funktioniert und das über eine abenteuerliche mehrfache Wireless Verbindung. Ich werde es einfach mal das Wochenende wirken lassen und den einen oder anderen Link im Forum nachlesen. Aber vorerst bleibt für mich das Fazit Logo8 und 7 möglichst nicht zu vermischen, das entstören ist die Arbeitszeit nicht wert die dafür draufgeht. Vielleicht tu ich mir die Arbeit an und tausche die verbleibende 7er gegen eine 8er aus. ist der Fehler dann weg wäre das quasi ein Beweis, mal sehen ob ich mir dafür die Zeit nehmen kann. lg und schönes Wochenende P.S. - an einer anderen Stelle in unserem Netzwerk habe ich 3 Logos die genau andersrum angeordnet sind … 2x Logo7 Client schreibt Daten in einen Logo8 Server, und zwar auch wesentlich mehr, insgesamt 8 Zähler, mehrere Eingänge … das funktioniert bisher sehr gut.
DateianhangTsaps angepasst.pdf (51 Downloads) |
Folgen Sie uns auf